This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:有关 TPS62175 的相位裕度

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573706/tps62175-regarding-the-phase-margin-of-the-tps62175

器件型号:TPS62175


工具/软件:

您好的团队、

我的客户计划采用 TPS62175DQCR。
在评估过程中、我们测量了原型的相位裕度。

通常、正极侧的增益随着频率的增加而减小、0dB 增益时的相位被视为相位裕度。
但是、在这种情况下、测量的特性表明增益在最高约 2kHz 时保持在–20dB 左右、并且仅在超过该点时开始下降、绝不会达到 0dB。

问题:

  • 这种特性是否可以接受?
  • 在这种情况下、测量相位裕度的合适方法是什么?
  • 测量结果附在下面。

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kyohei

    因为这里有足够的增益和相位裕度、所以这对我来说没问题。 以下是您可以执行的一些操作  

    1. 建议使用 Bode 100 分析仪来测量增益裕度和相位裕度。 您能否分享该设置的 pic?
    2. 您可以尝试调整补偿元件、看看这些特性是否有任何差异。 这样我们就可以公平地了解环路的运行方式。

    此致

    Nikhil