This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:您能帮助我们查看原理图吗?

Guru**** 2575795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561889/tps25981-could-you-please-help-us-review-schematic

器件型号:TPS25981


工具/软件:

e2e.ti.com/.../HOT-PLUG-controller-design.pdf
尊敬的先生:

我们使用您的热插拔控制器设计基于存储服务器解决方案的加速器卡。

您能帮助我们查看我们的原理图吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    有任何反馈意见? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu Jen Wang:

    感谢您的耐心。

    原理图直接相关。

    对于 U23:  

    • 我建议将 C497 电容器的额定电压提高至 25V。  
    • 如果需要 ILIM = 11A、则将 RLIM 更改为~611 Ω
    • 需要添加输入侧瞬态保护。 我们建议添加 TVS 二极管。

    U24 的参考设计

    • OVLO 上拉需要更改、否则器件无法开启。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3107.HOT-PLUG-controller-design.pdfThank你阿拉什!

    我再次更新了原理图、您能帮助我再次进行检查吗? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    是否有任何反馈意见? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu Jen Wang:

    U23 现在看起来很好。 当电源轨本身为 3.3V 时、U24 OVLO 更新值约为 12V、因此这毫无意义。 如果您只想禁用 OVLO、则只需将其拉至 GND。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢你的帮助。 我更新了原理图、

    我有两个问题。
    1) 对于 U23 :如果我们不需要 OVLO ,我也可以将其拉至 GND 吗?

    2) 控制电源顺序在 12V 和 3.3V 之间:我们的目的是 首先允许 12V 电源我们的电路板,然后允许 3.3V 供电,所以我们使用 U23 PG 引脚启用 U24,你能帮助我们检查这个设计,看看它是否可以工作? 谢谢 youe2e.ti.com/.../HOT-PLUG-controller-design_5F00_20250912.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu Jen Wang:

    我有两个问题。
    1) 对于 U23 :如果我们不需要 OVLO ,我也可以将其拉至 GND 吗?[/报价]

    是、如果不需要 OVLO、则将 OVLO 引脚拉至 GND。

    2) 12V 和 3.3V 之间的控制电源序列:我们的目的是 先允许 12V 电源我们的电路板,然后允许 3.3V 电源供电,所以我们使用 U23 PG 引脚启用 U24,你能帮助我们检查这个设计,看看它是否可以工作? [/报价]

    是的、您可以使用 12V 的 PG 作为 3.3V 的 EN 来执行该顺序启动。 在 EN 上添加一个 3.3V 的下拉电阻、使其在任何时候都不悬空、因为当 12V 电子保险丝关闭时、PG 引脚不会被主动拉至低电平

    此致、
    Arush

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arush!!

    我更新了设计、  

    对于 U23:

    1) 我将 OVLO 引脚直接拉至 GND。

    2) 我使用了两个电阻(R215 为 2M Ω、R229 为 249K Ω)作为 PG 引脚上的分压电阻。

    3) 我将此信号命名为 PG_MAIN_3V3

    对于 U24:信号引脚“PG_MAIN_3V3"将“将启用 U24

    您能帮助我进行最终审核吗? 谢谢您、much.e2e.ti.com/.../HOT-PLUG-controller-design_5F00_20250915.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu Jen Wang:

    这看起来很好。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arush。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    一个问题:

    如果我们没有使用 FLT、我应该悬空还是将其置于 GND? 因此该引脚悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的耐心  

    我们可以将其悬空  

    此致  

    Sailendra