This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:LM73100 OC

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572913/lm7310-lm73100-oc

器件型号:LM7310


工具/软件:

您好的团队、

在测试 LM73100 时、看起来 OCP 无法工作。

尝试调整 IMON、看起来没有反应。

您是否提出了分析方法建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zoe  

    感谢您的耐心

    您能告诉我、这些测试期间遵循的过程以及任何波形(如果捕获了)  

    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    测量的信号如下所示。 请参阅数据表第 21 页、RIMON = 1.15kΩ、负载电流为 2A 至 5A、无保护。

    也许某个地方缺少一些东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能详细说明一下您在这里面临的问题吗?

    此致  

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    由于原始设计未达到预期的 OC 保护点、因此我尝试调整其他设置而不产生影响。

    我尝试设置 RIMON = 1.15kΩ、参考数据表的第 21 页。 保护点应为 3.5A、如上图所示。 即使输出电流增加到 5A(CH4 粉色)、保护仍然没有发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin

    IMON 引脚用于监测电流,但不提供任何电路保护或对电流设置阈值。

    器件是否应该提供 OCP 保护  

    此致  

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    抱歉、图片似乎让我误解了它有 oc 函数、

    因此 IMON 引脚只能监测电流、我可以使用电压来确认当前状态、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您关心正确的 Lin。 还有什么我可以提供帮助的吗  

    此致

    Sailendra