This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:FLT 端子和 MCU 之间的连接

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572895/tps2662-the-connection-between-the-flt-terminal-and-the-mcu

器件型号:TPS2662


工具/软件:

尊敬的技术支持/团队:

我对 TPS26625 上的 FLT 引脚有疑问。
我计划将 FLT 引脚连接到 MCU。
是否应将 FLT 引脚上拉至 MCU 的 I/O 电源电压?

感谢您提供有关建议连接方法的指导。

此致、
武史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、武史  

    感谢您的耐心  

    您可以查看下图以了解要求  



    如您所见、FLT 引脚所消耗的电流不应超过 10mA。

    关于连接方法、您可以参考下面的图片  



    如果不清楚,请联系我  

    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sailendra

    将其添加到图中后、是否最好在 MCU 电源上使用上拉电阻器?

    此致

    宫原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们):宫原市  

    如果从 FLT 引脚到 MCU 的连接没有电流,只连接 NG 电阻器(另一个电阻器也不需要在内部 ,在故障期间 FLT 引脚将被下拉) 将正常。 我是否知道您为什么要将 FLT 引脚连接到 MCU 并且 MCU 是否会消耗任何电流?

    此致
    Sailendra


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sailendra

    感谢您的答复。

    我想使用 FLT 端子作为电源故障信号、并将其连接到 MCU、以在异常情况下实施关断程序。
    由于 MCU 的 I/O 电压为 3.3V、我相信端子电压在正常工作期间将超过绝对最大额定值。 这是正确的吗?

    此致

    Miyiahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    /FLT 为开漏。 您可以通过上拉电阻将其上拉至 3.3V 电源。

    在正常条件下、FLT 将为高电平并在发生故障时置为有效。  

    就不会超过上拉电压。

    谢谢  
    Amrit