This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4816-Q1:当 INP_G 在小负载下被驱动为高电平时、TPS48161 将 FLT 引脚置为有效

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572152/tps4816-q1-tps48161-asserts-flt-pin-when-inp_g-is-driven-high-with-small-loads

器件型号:TPS4816-Q1


工具/软件:

您好、

我的 TPS48161 应用遇到问题。 该应用的设计电压为 24V 标称电压 (18-32V) 和 30A 最大电流

我的应用需要启动容性负载、因此我使用软启动 MOSFET、并根据数据表将一些串联电阻连接到 G 并由 INP_G 控制。 主 MOSFET 连接到 GATE 并由 INP 控制。

当 I TEST 在空载条件下、INP 和 INP_G 输入分别驱动连接到 GATE 和 G 的 MOSFET 栅极、输出电压没有问题。

如果 I TEST 使用 100 Ω 负载、则将 INP_G 驱动为高电平会使 FLT 引脚置为有效(低电平)。 软启动 MOSFET 保持关闭状态。 当 INP_G 被驱动回时、FLT 置为无效(高电平)。 然后、连接到栅极的主 MOSFET 导通并升高输出电压。

当 I TEST 使用 10uF 容性负载时、将 INP_G 驱动为高电平会导致 FLT 引脚置为有效(低电平)。 软启动 MOSFET 保持关闭状态。 当 INP_G 被驱动回时、FLT 置为无效(高电平)。 然后、连接到栅极的主 MOSFET 似乎导通、但似乎存在浪涌电流问题、并会很快关断。 输出电压很快上升到几伏、然后再次放电。   

在如此小的负载下、为什么当 INP_G 被驱动为高电平时 FLT 会置为有效?

输入 1:INP_G、输入 2:INP、输入 3:G、输入 4:GATE

无负荷起动工作正常。 INP_G 处于高电平的相同序列持续 200ms、然后在下面的示波器捕获中重复 INP 处于高电平。

输入 1:INP_G、输入 2:FLT、输入 3:g、输入 4: 输出电压

无负荷起动工作正常。

输入 1:INP_G、输入 2: FLT、输入 3:g、输入 4: 输出电压

100 Ω 电阻负载。 将 INP_G 驱动为高电平会使 FLT 置为有效(低电平)。 软启动 MOSFET 未导通。

输入 1:INP_G、输入 2: FLT、输入 3:g、输入 4: 输出电压

10uF 容性负载。 将 INP_G 驱动为高电平会使 FLT 置为有效(低电平)。 软启动 MOSFET 未导通。 主 MOSFET 开启但关断速度非常快、导致输出电容器电压快速增加、然后再次放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您能提供原理图吗?  

    查看第一张示波器照片、我担心当 INP_G 为高电平时、两个栅极都被驱动为高电平。 根据您的标签、如果 INP (Ch2) 为低电平、在此期间、CH4 应保持低电平。  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、

    这是涵盖所有 TPS48161 电路的部分原理图。

    我对您的评论感到困惑、第一张示波器屏幕截图显示、当 INP_G 为高电平时 G 变为高电平 (Vout+~10V) 、而当 INP 为高电平时栅极变为高电平 (Vout+~10V)。 您可以看到电荷泵产生的纹波。  VOUT+~10V 表示 VGS 应足以仅在其各自控制输入为高电平时将其导通。 这就是我所期望的。 当控制输入为低电平时、栅极处于 Vout、但不高于 Vout。

    e2e.ti.com/.../6758.Schematic-for-TI.pdf

    我主要担心的是由于某种原因屏幕电容器 2-4 中显示的 FLT 输出会置为有效(低电平)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    我在这个问题上有一个领导。 此摘录来自 dtassheet 的第 19 页:

    我已经测量了这个 Vbypass scp 电压、并发现在 FLT 置为低电平之前它会出现尖峰

    输入 1:FLT、输入 2:DRN、输入 3:CS2-、输入 4:INP_G 数学:DRN-CS2-

    在这里我们可以看到、在 INP_G 变为低电平且 FLT 置为低电平的前后、数学布线 (DRN-CS2-) 上有一个尖峰、该尖峰会高达几伏、当然高于 2V 阈值。

    如果放大时间刻度、我们将得到下面的捕获结果

    输入 1:FLT、输入 2:DRN、输入 3:CS2-、输入 4:INP_G 数学:DRN-CS2-(1V/分频)

    我们可以看到 INP_G (4) 首先变为高电平、然后我们在 数学布线 (DRN-CS2-) 上得到高达 ~3 伏的尖峰、然后 FLT (1) 置为有效(低电平)。

    我对 DRN 有建议的滤波(请参阅数据表的第 9-3 节)、但我已在上面的捕获中删除了该滤波器、以便在 DRN 和 CS2 上进行滤波 — 更类似于尝试减少尖峰。 我假设我需要在 CS2-上添加类似的滤波功能、但这在我的 PCB 上会非常困难、因为我没有允许占用空间。

    我的想法是否正确?

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    您将 Ch2 标记为 INP。 在此波形中、G 和栅极均为高电平、而 INP 为低电平。 栅极不应处于高电平。  

    对于上述情况、您现在似乎已经正确预充电。 你有一个 RBPass = 12 欧姆,这对于 2A 来说似乎很高->这将更接近 1 欧姆。

    我们通常不建议在 CS2-上进行滤波、这看起来与噪声不太像预充电不当。 旁路电阻器上的压降过高、表明电流超出预期。

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、

    我再次完成了关于指定 Rbypass 的部分、将值最初降低至 1 欧姆、然后进一步降低至 0.5 欧姆。 通过在旁路 FET 栅极上添加一个 Rg 和 CG 接地、我现在可以正确控制软启动、因为我可以设置已知容性负载的输出电压上升时间。 请参阅下面的   

    输入 1:INP_G、输入 2:FLT、输入 4 Vout。 负载为 22 Ω 并联 4 个 220uF 电解电容器。

    随着 Rbypass 和 Cg 的减小、输出上的斜坡会像我预期的那样变得更陡。

    即使将电子负载 (BK Precision 8510B) 设置为 0.1A、我仍然无法启动该负载。  如果我先启动电路、然后打开负载、那没关系。

    最重要的是、我仍然无法启动应用程序加载。  

    我假设我仍然需要更多可用的软启动电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    您是否在 CC 模式下使用电子负载? 我建议使用 CR 或实际功率电阻器。 首先盯着您的电路、然后施加工作的负载、我认为您在启动时可能会拉动比 CC 预期更大的负载。 您还可以监控输入电压、查看是否因此而导致电源电压下降。  

    您的应用程序负载与电子负载之间有什么区别?  

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、

    事实证明、应用程序负载非常困难。 我尝试使用 TPS48161 来保护它免受 U 电压/ O 电压/ O 电流/ O 温度的影响、因为它没有这些功能、并且可以在恶劣的环境中运行。 因此、在现场很容易出现故障。  

    我可以看到、它输入端包含~360uF 的电容(万用表测量值为 380uF)。 它包含一对降压/升压转换器、这些转换器与微控制器和其他电路协同运行、用于为*大型*电容器充电。 当*large*电容器已满时、输入端的峰值充电电流为~23A、但需要很长的时间(分钟)才能到达、并且开始充电时、初始负载输入电流~5A。 它在上电几秒钟后开始充电、因此如果我只需让软启动和主开关在几百毫秒内正常工作、它应该在那之后运行良好。

    如果我使用电源 (Kikusui PWR801ML 80V 40A DC PSU) 启动应用负载、结果如下所示:

    输入 1: PSU 输出电压/应用负载输入电压。 输入 2:霍尔效应电流探头。

    表现良好。 没有我所期待的。

    自上次更新以来、我对电路做的模块包括将 Rbypass 减小到 0.2 欧姆、并将旁路 MOSFET 栅极电容更改为 10nF、以允许更大的软启动电流。 如果我使用 TPS48161 电路启动负载、如下所示、当主开关尝试打开时、它会进入故障状态:

    输入 1: TPS48161 输出电压/应用负载输入电压。 输入 2:应用负载输入上的霍尔效应电流探头。

    我意识到最初我的重点是从 TPS48161 上电开始启动负载、但在欠压/过压/过流/过热(即 TPS48161 输入端的现有电压)后、我的应用重新启动负载可能更重要。因此 、我开始查看重启尝试波形。

    输入 1:TPS48161 电路输入电压。 输入 2:应用负载 输入电流。

    查看这些瞬态! 难怪它不是重新启动!

    我在 UVLO 引脚上添加了一个 15nF (Fc=1kHz) 滤波电容器、以帮助控制 TPS48161 的滤波电容器。 通过放大初始瞬态、可以看到大幅下降、然后是急剧的尖峰。 我在 TPS48161 输入侧添加了一个 220uF 63V 电解电容器、以尝试改善骤降。

    输入 1:TPS48161 电路输入电压。 输入 2:应用负载 输入电流。 浸渍非常深。  

    输入 1:TPS48161 UVLO 电压引脚、带 15nf 滤波电容器。 输入 2:应用负载 输入电流。 尖峰 足够大、可将 TPS48161 设置为欠压状态。 我在电路输入端又添加了一个 220uF、

    输入 1:TPS48161 电路输入电压。 输入 2:应用负载输入 电流。

    输入 1:TPS48161 UVLO 电压引脚、带 15nf 滤波电容器。 输入 2:应用负载 输入 电流。

    我正在努力思考如何更好地表征应用负载。 我没有它的原理图或代码、但我手头有一个拆卸的和一个完整的工作代码。

    我可以增加 15nF UV 滤波电容器、直到 UV 引脚上的瞬态降低到足以防止故障。

    我可以进一步调整 Rbypass 和 Cg 值。

    我可以 为应用负载构建一个滤波器来减少瞬态。

    任何建议都会有所帮助。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、

    我现在已经让它大部分工作了。

    我逐步将 Cg 值增加到我用于减慢启动速度的最小值的 20 倍、从而立即减少瞬态。 我移除了所有滤波器、电解电容器、UVLO 滤波电容器等 我已将 Rbypass 增加至~1 欧姆。 现在、在~μ A 200mA 下、启动电流非常低。

    我的电路现在是上面的原理图、只进行了以下更改:

    分别添加 Rg 和 Cg 100 Ω 和 200nF

    将 Rbypass 从 11.75 欧姆降至 0.92 欧姆

    现在、应用负载将每次从上电后启动(假设 Vin 在范围内)、但有时 它不会从过压或欠压情况中正常恢复。 我从未见过它从过热或过流情况中正常恢复。

    一旦出现问题、只需重启电源即可解决问题。 即使过压/温度/电流条件消失、对 INP 或 INP_G 进行循环也不会使其脱离故障状态。

    这对我的应用程序来说是灾难性的、因为只有当应用程序设备离线进行维护时、我的应用程序才会断电、这种情况很少见。

       

    输入 1:INP_G、输入 2:INP、输入 3:FLT、输入 4:VIN

    这是一个始终运行良好的上电启动过程。

    输入 1:INP_G、输入 2:INP、输入 3:FLT、输入 4:VIN

    在这里、它卡在故障状态中。 FLT 保持低电平、循环 INP 和 INP_G 不会修复它。  在这种情况下、您可以将其保留数小时、尝试每 5 秒重新启动一次、但直到重启电源后才会恢复。 VIN 始终在 24V 范围内。

    非常感谢对这一新错误的帮助。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    我看了看,明天就回来。  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、

    我可以确认、将 EN/UVLO 短接至地会使其退出该锁存状态。 我还没有包含用于该功能的电路、因为数据表在上面的摘录中描述了使用 INP 输入复位锁存器。 使用镊子似乎是有效的。

    尽管我使用 100k 电阻器选项进行闭锁、但我还尝试了根据设计示例包含 47nF 的 Ctmr。 电路中的 Ctmr 没有变化。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    您在打算释放锁存器时、能否捕获 FLT 引脚、INP 引脚和当前事件?  

    我期望在事件发生后看到 FLT 处于低电平、而栅极拉至低电平/在此期间 INP 引脚的输出应保持高电平。 首次将其拉低时、我会看到 FLT 引脚变为高电平。  

    如果不是、发生这种情况时、您可能仍会遇到某种 FLT。 我们需要同时排除 EN/UVLO、电荷泵 UVLO 和浪涌/SCP。  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    我已在我发布的最后一个屏幕标题中发布了您要查找的内容(10 月 6 日)。 导致这些捕获的操作序列 如下:

    1) 打开系统的 24V 主电源 (UV /OV 分别设置为 18/32V)

    2) 系统正常启动(请参阅第一个屏幕捕获)

    3) 通过电源上电 或下电调节输入电压、直到 系统超出 UV /OV 阈值

    4) 观察系统故障状况。 (当看到 FLT 引脚置为低电平时、我们的微开关 INP 和 INP_G 处于低电平)

    5) 将输入电压调整回 UV /OV 阈值范围内

    6) 等待系统尝试重启(5 秒定时器)

    7) 如果系统成功重新启动、请重复步骤 3-7。 通常错误会在步骤 3-7 的几个 (<10) 周期内发生。 如果出现错误、请继续执行第 8 步

    8) 系统错误被观察到,它将永远发生直到 UVLO 对地短路或电源被重置(第二屏幕截图)。 尽管 UV 回到 VIN/OV 限制范围内、TPS48161 甚至不会尝试在 INP 或 INP_G 的下降沿释放 FLT 输出。

    在步骤 4 中、我可以看到如果我们在 FLT 置为有效后立即将 INP 和 INP_G 拉至低电平、故障可能没有时间清除、但这并不能解释为什么如果故障条件已清除、它在后续重启时不会释放。

    在我们的应用中、我们会在故障情况发生后等待 5 秒来尝试重新启动、因此在重新启动之前有足够的时间来解决故障、但可能出现过热故障除外。 在上面发布的第二个屏幕盖中、Vin 用于触发故障、已重新调整为 24V、如捕获所示。 INP 和 INP_G 都有许多下降沿、但 FLT 线路保持低电平。

    今天、我将尝试回到办公室进行更多测试、围绕保持 INP 和 INP_G 为高电平、直到准备好进行下一次重新启动、而不是立即在 FLT 上将它们拉低。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    让我澄清几件事:

    1. 对于电流事件和 UVLO 或 OV 事件、FLT 复位行为不同。  
      1. 对于电流事件、INP、EN 或 Vs 下电上电可以消除锁存。 如果在移除 FLT 之前将 INP 拉至低电平、这样就会遇到问题。 **我还应该说、这里不需要将 INP 拉至低电平、因为在 FLT 条件下、无论 INP 如何、内部栅极逻辑都会将 PD 驱动至 SRC。  
      2. 对于 OV 和 UVLO、当超过 OV 上升阈值时、栅极将专门关闭(UVLO 为下降)。 一旦达到 OV 下降阈值、栅极将自动重新导通(UVLO 上升)。 INP 在这里不起任何作用。  
    2. 我同意、如果您测试 EN/UVLO、那么您应该会在将 INP 拉至高电平时看到栅极重新导通。 但鉴于您会有效关断并重新启动电荷泵 Im、假设您正在遇到电荷泵 UVLO 条件、这将使 FLT 保持低电平、直到达到 BST-SRC_UVLOR。

    我会推荐:  

    1. 确认 UVLO 事件后的 BST-SRC  
    2. 假设您依靠旁路路径进行预充电、请验证正确的启动/时序。  
    3. 考虑仅过流事件进行测试。 这至少可以帮助您区分行为。 如果能够在过流情况下使 INP 保持低电平、只能在 INP 被拉至低电平时至少看到 FLT 切换为高电平。 如果发生这种情况并且 FLT 在 INP 上再次变为低电平、然后我们会知道启动有什么作用。  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、

    在第 1a 点、什么是 PD? 很抱歉、这很明显。

    在第 1b 点、您是说 FLT 不会在 UVLO 或 OV 事件中锁存吗?

    我在下方确认、当系统卡在 UV 错误状态时、自举电压大于 8.4V、这是数据表中的锁定最大值。

    输入 1 INP_G、输入 2 源、输入 3 BST、输入 4 FLT、Math BST-SRC(超过 10V)

    因此我们似乎没有与电荷泵相关的 FLT 条件。 同样在这种状态下、我测量了 24V 下的 Vin、这在限制范围内 (UVLO PI 为 1.59V、OV 引脚为 0.832V)。   

    我觉得我们已经充分介绍了启动时序、但这里又是如此

    输入 1 INP_G 输入 2 INP 输入 3 VOUT 输入 4 FLT
    系统启动正常。  
    这是过流切口:
     输入 1:INP_G、输入 2:INP、输入 3:FLT、输入 4:I OUT
    在这里、我们实现了检测 FLT 输入变为低电平和下拉 INP 之间的延迟。 显然、当 INP 下降时、电流为 0、FLT 引脚保持低电平。 输入电压在 20V 时的范围内(受限于负载的 600W 限制)。  
    这是一个更长的时基、显示 FLT 保持锁存为低电平并阻止下一次重新启动重试成功。
     输入 1:INP_G、输入 2:INP、输入 3:FLT、输入 4:I OUT
    我无法同时捕获 4 个以上的迹线(例如 BST 等)以显示更多、直到今天晚些时候我的 MSO 输入扩展到达。
    您正在寻找的任何其他捕获?
    这个论坛似乎昨天和今天都很糟糕。 如果您有问题、请通过电子邮件回复
    James