This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR60460-Q1:输入电容要求

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573857/lmr60460-q1-input-cap-requirement

部件号:LMR60460-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

您能帮助阐明这里的 CIN 4.7uF 是指标称电容或考虑降额后的有效电容吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    对于输入电容、您可以将此规格视为标称电容。

    此致、  

    Oscar Ambriz   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Oscar、

    明白。

    我将与客户阐明该器件。

    谢谢你。