This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170J:BQ25170J STAT 刷写

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572866/bq25170j-bq25170j-stat-flashing

器件型号:BQ25170J


工具/软件:

为电池充电时、STAT 指示灯每 180 毫秒闪烁一次、充电失败。 
(如果没有电池,它每 100 毫秒闪烁一次。) 【条件】
IN= 5V
ISET= 1 千欧/ TS = 10 千欧/ VSET = 27 千欧(至 GND)/ PG =开路 电池:Keeppower 14500 1000mA h 3.7V 3.70Wh 闪烁何种模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Masayuki

    您能发送原理图进行审核吗?

    哪种模式下的 180 毫秒闪烁?

    您能否对 STAT 引脚的闪烁与 OUT 处的电压之间的关系进行示波器捕获?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johns 先生

    感谢您的留言。
    我附上 sch 和 Wave 表格(正常和 NG)。
    (也许上周我错了 180 毫秒和 100 毫秒,抱歉。)

    我不明白现象的触发因素。
    有时、当我连接 USB 时会发生这种情况。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Masayuki

    感谢您提供更多信息。

    非电池看起来正常、预期是什么。  充电时间为 30mS、由抗尖峰脉冲时间设置、STAT LED 亮起。  电压上升至 4.2V 并在 30mS 后设置充电完成、且 STAT LED 熄灭。  输出电容器放电至 4.2V 至 0.1V 以下、充电点、然后充电再次启动。

    仍在检查 NG 模式、我们可以看到充电期间电压上升至 4.2V、STAT LED 亮起 30mS。  然后它会关断 100mS、电压下降以再充电。  电压的上升和下降非常明显地指向电池和充电器之间的电阻。

    您是否在充电器和电池之间有电流表、是否发现这会导致其他客户出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johns 先生

    感谢您的答复。
    NG 模式的操作已通过您的 说明变得清晰。

    我认为在 NG 模式下、电池本身会由于其保护功能而关闭、这被认为导致电阻变高。
    Δ V IN 波形、CH4 是电流探头钳位电池线路→。

    我了解情况、我将继续进行分析。
    感谢您的合作。

    此致