This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:适配器电压高达 75V

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570728/tps2378-adapter-voltage-up-to-75v

器件型号:TPS2378


工具/软件:

我是否可以使用数据表第 1 页配置的 TPS2378、适配器电压高达 75V?

这在“绝对最大额定值“范围内、但超出了“建议运行条件“。

如果答案是否、我可以 在此处添加一个肖特基二极管:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    感谢您的联系。

    问:是否可以使用数据表第 1 页配置的 TPS2378、适配器电压高达 75V?

    答: 编号 对于 VDD、我们不建议使用>57V 的总线。 绝对最大额定值为应力等级。 有关正常运行额定值、请遵循建议的运行条件。

    问:如果答案是“否“、我可以 在此处添加一个肖特基二极管吗

    答: 无需进一步修改电路:因为肖特基二极管会阻止 VDD 的 vadapter、并且 VDD 为低电平。 如果此时插入 PoE、APD 功能将发生冲突。 我建议不要这样设计。

    更好的做法是在 75V 端口上添加一个降压电路以将其降至<57V、然后连接到 VDD。

    请参阅下图:

    在此设计中、Vdd 电压不会超过建议范围、并且 APD 功能正常。 适配器提供的电源将 直接连接到 DC/DC 转换器输入端。

    如果您对解决方案有任何疑问、请告知我。

    此致、

    Zhining  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhining:

    感谢您的回答。

    您能否确认 VDD 引脚将消耗的最大电流? 在本例中、Rcls = 63.4 Ω。

    谢谢、

    Phillip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philips:

    请参阅下图。

    谢谢、

    Zhining