This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:电池电量耗尽时芯片会发烫。

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572841/bq25750-chip-gets-hot-when-running-off-battery

器件型号:BQ25750


工具/软件:

您好、

有关我的电路原理图和其他详细信息、请参阅相关问题。

我的电路运行良好几天、但即使在电池充满电时也停止输出功率。  我还注意到芯片变热、从电池中抽取了 60mA。

断开电池并让芯片冷却后、重新连接电池时、电路会再次让电源通过、但芯片仍然会变得非常热。

此外、充电不再起作用。

我怀疑芯片可能已损坏、但没有发生任何异常情况。  正常电池充电和放电。  我的设计中是否存在可能会使其承受过大压力的问题?  充电电流 小于 1 安培、最大电池电压仅为 29.6V。

在我的上一张票中 、我注意到 当我切换到较小的 电感器时芯片运行得更热、但当我尝试重现它时、这个问题神秘地消失了。  我想知道它是否回来,过热损坏的芯片?   由于较小的电感器的物理尺寸小于电路板设计的电感器、因此我有一小段导线将一个桥臂连接到其焊盘。  也许这会带来一些不稳定?

如果可以进行其他测量、请告诉我。

谢谢、
Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是用于参考的电感器接线的 pic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您的研究。 本周晚些时候、我将详细介绍这张票。

    同时、充电器的状态和标志寄存器看起来是否正常?

    您是否可以使用示波器来查看 SW1 和 SW2 波形?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我假设芯片损坏并将其移除、因此我可以继续测试电路板的其余部分。 很抱歉、我没有检查 寄存器。  

    IIRC SW1 和 SW2 没有任何对我来说有意义的活动、当它由电池供电、因此不充电。  当我尝试充电时、我认为电流消耗过高、因为电源出现过流故障并关闭。

    谢谢、
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    由于电感器的物理尺寸较小、比电路板设计采用的电感器小、因此我有一条小导线将一条支腿连接到其焊盘。  也许这会导致一些不稳定?

    我认为这不会导致不稳定。

    在我的上一张票中   、我注意到当我切换到较小的电感器时芯片运行得更热、但当我尝试重现它时、这个问题神秘地消失了。  我不知道它是否回来和过热损坏的芯片?[/报价]

    这是可能的。

    您是否检查了电路中的开关 FET 是否损坏?

    如果您收到任何其他信息、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway