This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:降压稳压器 3/4/5 上的最大允许电容

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573388/tps650864-maximum-allowed-capacitance-on-buck-3-4-5

器件型号:TPS650864


工具/软件:

您好、  

我正在使用 TPS650864 为 AMD Kintex FPGA 供电。 存在上电问题、从而导致紧急关闭并设置寄存器中的压摆温度位。 PMIC 再次启动、并在达到稳定上电之前连续重试 10...100 次(断续)。
经过一些测试后、我发现 1V8 在斜升期间会导致关断的容性负载。 当 I 减少电容器数量时、PMIC 正常启动。
查看我之前发布的链接线程、但没有答案或解决方案就关闭了。

数据表中未提及要在降压 3/4/5 转换器上使用的任何最大值。

如果可以指导如何确定最大电容的安全值以及一些关于如何测量裕度的详细信息、那将会有所帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    感谢您的更新、很高兴您能找到问题。  
    这是一个已知问题、电容过大可能会导致故障问题。 最大电容不应超过 400uF、这可能会随确切的 VOUT 值而变化。
    高浪涌电流导致故障。 我们建议降低电容。

    请问您在该电源轨上使用的确切电容值是多少?

    我将查看是否可以更新数据表、以便该最大电容更清晰。  

    通常、高于 200uF 的 C_out 不会看到太大的性能差异、因此我们通常建议小于 200uF、其中 400 为最大值:

    相关主题:  TPS650861:第一个电压轨无法正常启动 

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    在设计中、降压转换器 3/4/5 的输出端有 2x100uF MLCC。 对于此 1.8V 电压轨、FPGA 附近有 3 倍 100uF 的多个电源平面、以及一些 10u+4.7u 本地电容器。

    TPS650864 数据表计算表明、其输出端的 2x22uF 就足够了。
    对于 FPGA 电源平面、我会将 100uF 降至 47uF、并保持 10U+4.7u、如 FPGA 用户指南中所述。  
    这样的总容量约为 260 μ F。

    这应该符合您提到的值 (<400uF)、遵循数据表和 UG 中的建议值、并且在我的 BOM 中电容器值/类型具有共性
    我也会检查其他电源轨、并在需要时降低值。

     关于这个问题、我还有最后一个问题: 为什么会由于这种高容性负载而设置 Temp_Crit 标志。?


    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    感谢您的分享。  

    我不太确定为何设置 Temp_Crit 标志。 我们已经看到、高容性负载会导致不可预测的行为、这可能只是降压稳压器发生故障的一种方式。  
    我们必须对我们方面进行更多的内部调查、以确定究竟为何要这样做。 很抱歉、我现在没有答案、但如果发现任何新信息、我们将进行更新。  

    此致、  
    Sarah