This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:VCC 引脚 — 为 BQ40Z6 电池组串联 100R 或 510R?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569312/bq40z80-vcc-pin---100r-or-510r-in-series-for-a-6s-pack

产品型号:BQ40Z80


工具/软件:

您好、

该 EVM 显示了一个 510R 电阻器与 VCC(引脚 24)串联、而数据表简化版原理图显示了 100R。  哪一个更适合 6S 电池组?

我希望尽可能使用 100R 来整合我的 BOM。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    请使用 EVM 原理图作为此处电阻器值的参考。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!