This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25176K:BQ25176K 和 BQ25176J 之间的差异

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25176J, BQ25176K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573866/bq25176k-difference-between-bq25176k-and-bq25176j

器件型号:BQ25176K
主题中讨论的其他器件:BQ25176J

工具/软件:

尊敬的专家:

快速问题、 BQ25176K 和 BQ25176J 之间的区别是什么? 我查看了数据表、它们看起来是相同的。

谢谢、

Marvin A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marvin

    BQ25176K 更改为两个电压设置并更改为 VINDPM。

    VSET  176k   176J

    35.7k  4.58V  4.15V

    27.4k  4.53   4.20V  

    VINDPM - 176k = 4.3V、176J = 3.25V