This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:通信不稳定

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570014/bq40z80-communication-unstable

产品型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

您好:

我的新 bq40z80 设计的通信存在问题。 我可以通过 EV2400 连接到 bqstudio 并发送命令、但 bq40z80 偶尔会响应。 我在 bq studio 中收到错误消息、例如“器件无确认“或“与器件通信超时或意外响应“。 当我尝试对化学成分进行编程时、它会启动并显示进度条、但会出现一个弹出窗口、显示“Chemistry programming failed! 错误代码= 772“、并且底部显示“Chemistry programming Error:No Acknown from device(化学成分编程错误:器件无确认)“。 我也不能更新固件,因为它说相同. 当我尝试编程数据存储器时,它说“操作失败,因为初始读取所有数据闪存失败“。一旦每几次尝试,但它是有效的,我可以激活 LED 或甚至读取化学 ID 我尝试编程。 我甚至安装了一个外部唤醒按钮 、这个按钮完全可以帮助我连接到 bqstudio、但对于这个问题我没有任何帮助。

原理图应与 EVM 中的原理图相同、但我不知道第 E3 和 E4 部分是什么。

我附上了设置和原理图的图片。

希望您能有所帮助。

BR

Sensoy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Sensoy、

    是否可以查看 TS 引脚目前是否有任何脉冲? 器件可能处于 SHUTDOWN 模式。

    初始化时电池组引脚上的电压是多少?

    此致、

    Anthony