This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:SoC 电源显示

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570852/bq40z50-r1-soc-power-display

器件型号:BQ40Z50-R1


工具/软件:

我们的客户目前有以下要求:
充电时、电池的实际容量为 85%、但需要测量仪表将 SOC 显示为 100%。 如何调整参数以实现该功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elias:

    这无法直接使用 RSOC 计算来实现、但是如果您有一个特定电压想要 SOC 在远低于实际 100%电荷的情况下报告 100%、那么您可以通过在充电结束时满足该电压下的 VCT 条件来实现。

    此致、

    Anthony