This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2500:如何更改内部上拉电压

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, EV2500, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573792/ev2500-how-to-change-the-internal-pullup-voltage

部件号:EV2500
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50EV2400

工具/软件:

我最近订购了一个 EV2500 USB SMBus 适配器、以便通过 bq-Studio 1.3.127 与 bq40z50 IC 配合使用。

使用内部上拉电阻时、器件选择 1.8V 作为上拉电压。 通过此上拉电压进行通信不稳定。 该器件可与 EV2300 和 EV2400 适配器配合使用。

尽管手册建议 EV2500 支持其他电压电平、但我没有找到任何选择不同电压的选项。

您能否建议如何更改内部上拉电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wolfgang:

    我们正在努力发展内部上拉电阻的变化。 目前、如果将电压连接到 PU 测试点(该测试点可以处理 1.2V 至 5V 范围内的任何电压)、则可以使用外部上拉电阻。

    此致、

    Anthony