This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:当插入充电电源时、即使没有电池、BQ24040 也会为电路供电

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568219/bq24040-when-charging-supply-is-plugged-bq24040-supplies-the-circuit-even-there-is-no-battery

器件型号:BQ24040
主题:BQ2040 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

从 VIN(USB 电源)上移除电池并连接到电路的充电端口后、BQ2040 继续从 VOUT 为电路供电、即使没有电池也不会切断充电。 在我连接了电池的 NTC 检查与 TTDM 它也不工作. 我可以深入了解这个问题吗? 提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否更清楚地解释一下情况? 没有输入和输出、应该没有电压。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将输入连接到 USB 来为电池充电并移除电池时、IC 继续从 OUT 为电路供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池检测例程将运行、请参阅第 8.4.12 节“电池检测例程应检查是否缺少电池、同时将 OUT 端子保持在可用电压。“ 输出电压将保持不变。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 那么、只是问问我是否理解正确、即使未连接电池、也无法关闭输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我尝试使用 TTDM(将 TS 悬空为高电平)和正常 TS、输出仍然存在(使用正常 TS 时,存在电池检测例程)。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我更详细地查看了数据表、您是否尝试过像第 8.4.8 节中那样将 TS 拉至低电平?

    此致、

    Mike Emanuel