This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25100:BQ25100 问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574892/bq25100-bq25100-issue

器件型号:BQ25100


工具/软件:

尊敬的专家:

目前、发现 IC 芯片输出电压异常(–0.005V)。 更换 IC 后、输出 (4.25V) 正常。 交叉验证后、确认导致 IC 芯片输出异常的原因。 然后、测量了异常 IC 之间的引脚性能。 确认芯片的内部电路连接正常(以下数据)。 电压输出故障无法确定为根本原因。 我们需要制造商的帮助来对 IC 芯片进行故障分析

引脚 μ s

阻抗 μ s

连通性 μ s

1-1

0.585V

正常 μ s

1-2

0.455V

正常 μ s

1-3

0.457V

正常 μ s

2-1

0.451V

正常 μ s

2-2.

0.604V

正常 μ s

2-3

0.604V

正常 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是一次还是多次发生?

    此致、

    Mike Emanuel