This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:BOOT 引脚与自举电容器之间的电阻器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574489/lmr14050-resistor-between-the-boot-pin-and-the-bootstrap-capacitor

器件型号:LMR14050


工具/软件:


大家好!

我对 LMR14050 存有疑问。

作为 EMI 降低措施、我正在考虑在 BOOT 引脚和自举电容器之间插入一个电阻。
(我知道这会降低效率。)

我想知道 BOOT 引脚的电流、以便可以估算电阻器的允许功耗。
数据表将其列为[由于 BOOT 电容器提供的栅极驱动电流很小、因此高侧 MOSFET 可以在许多开关周期内保持导通、然后 MOSFET 会关断以刷新该电容器。 ]、
因此、我知道流动的电流很低。

您能告诉我具体的值吗?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、  

    该器件不适用于与 BOOT 电容器串联的较大电阻值、TI 不建议使用此类串联电阻。 有一些关键控制电路会在 SW 节点上“悬空“、并将引导电源用作其能源。  该源中引入的任何阻抗都可能破坏这些电路的功能。 大电阻可能会干扰栅极驱动电路以及某些使用自举电容器进行能源供电的控制电路的正常运行。  只有在确定此类电阻是缓解可能遇到的任何 EMI 问题的唯一方法时、才应使用此电阻。 必须在适合客户应用的整个电气和环境条件下对应用进行全面测试。

    要选择 Rboot、我建议您阅读以下文章:  

    https://www.ti.com/lit/an/snvaa73/snvaa73.pdf?ts = 1760032967851 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    确定自举电阻值的方法是从 0 开始增加电阻值、直到达到所需的振铃或 EMI 水平。 根据经验、4.7 Ω 通常与所用电阻一样高。

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Oscar、

    感谢您的答复。


    我会告知客户、不建议这样做。
    我也明白、如果安装、电阻应在 4.7Ω 周围。
    客户想知道电阻器的额定功率。
    1/10W 是否正常?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    是的、1/10W 应该正常。 我必须澄清一下、4.7 Ω 应视为最大值、我建议 从 0 开始增加电阻、直到达到所需的振铃或 EMI 水平

    此致、  

    Oscar Ambriz