This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012:负载阶跃响应

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573123/lm5012-load-step-response

器件型号:LM5012


工具/软件:

我正在评估降压转换器设计中的 LM5012、并将我的结果与数据表应用曲线进行比较。

数据表中的图 9-5 显示了比我观察到的快得多的瞬态响应。 您能否确认这些测量中使用的输出电容是多少?

使用 0-2A 负载阶跃((2µs 边沿速率)时、我的电路显示了:

-当负载返回 0 A 时,在 3.3 V 电源轨上过冲至大约 3.7 V

-大约 700µs 的稳定时间。

这看起来比数据表图慢得多、因此我想检查是否可能缺少设置或补偿中的内容。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arman、

    我可以看到数据表捕获从 1A 变为 2.5(如果从零开始)很可能是数据表外观更佳的影响因素。 我无法找到 DS 中列出的使用的输出电容。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    你是对的。

    另一方面、我还发现稳态电压高于 Webench 仿真和示波器屏幕截图中反馈环路的预期值。

    在 200k 和 113k 配置下、我预计电压为 3.32V、但在仿真中、我得到 3.5V、在应用中、我得到 3.4V。

     TI 成员能否 为 LM5012 提供反馈引脚输入电流规格和 SPICE 文件、以便更好地对我的设置进行仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arman、  

    目前对此进行的研究将很快回复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arman、  

    请注意、器件的基准电压具有最大值和最小值、这可能会影响您的输出电压。  

    此外、所用电阻器的精度也会受到影响。 例如、与 1%电阻器相比、5%电阻器会导致输出电压变化更大。 遗憾的是、我咨询过团队、目前似乎没有仿真模型可用。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    是的、我也进行了研究。  
    考虑到 1%电阻器的绝对最坏情况容差和 Vref 变化、我的输出电压是合理的。

    我想确认我没有忽视任何其他因素、特别是反馈引脚的输入偏置电流是否会影响分压器。

    谢谢、

    Arman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arman、

    您的数字看起来不错、这通常是我所期望的。 我不相信在这种情况下会有任何问题被忽略。  

    此致、  

    Oscar Ambriz