This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7300:原理图审阅

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574268/tps7a7300-schematics-review

器件型号:TPS7A7300


工具/软件:

您好:

我计划使用 TPS7A7300 从 3.3V 生成 1.88V 电压。 Vout = 1.88V 时、我认为需要使用 FB 引脚。 您能否查看随附的原理图并告诉我其设计是否正确?

请注意、我已将检测线与负载断开连接。

谢谢、

Lik

e2e.ti.com/.../v1p88.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lik、  

    配置正确、但您可能需要尝试调整 R1 和 R2 的大小、以便保持在第 6.3.2 节中所述的 27k Ω 至 33k Ω 电阻器容差范围内。 我做了一些快速的数学运算、您应该有大约 8 种以上的组合可供选择、可以使用 E96 系列电阻器进行评估。  

    此致、  

    Eduardo Linares

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表规定 R2 应在 27K 至 33K Ω 之间。 它没有提到 R1。 您能否确认 R1 还必须在该范围内? 如果是这种情况、我找不到会产生 1.88V 输出的组合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lik  

    R1 不需要与 R2 处于相同的范围内。 请参阅数据表中的表 6-2。  

    此致、  

    Eduardo Linares