This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50:XCHG 和 XDSG 状态位始终设置为 1

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574095/bq4050-bq4050-the-xchg-and-xdsg-status-bits-have-always-been-set-to-1

产品编号:BQ40Z50


工具/软件:

e2e.ti.com/.../to_5F00_ti.gg.csv

我将 bq4050 用于 2S BMS 应用。 该电路基本上是数据表中所示应用示例的副本。 在测试过程中、我们需要手动打开/关闭充电和放电 FET。但 XCHG 和 XDSG 状态位始终设置为 1。我已将稳压电源连接到 BMS 进行测试、但未连接电芯。我还禁用所有保护 。仍然没有清除 XCHG 和 XDSG 位。会出现什么问题、或者需要配置或检查哪些 impoetant 参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepu:

    我看到 TDA 设置为高电平、这意味着已触发保护。 如果是、则将启用 FET、直到您清除保护功能。 然而,在清除保护之前,我会仔细检查什么可能导致 TDA .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我关闭所有保护功能、现在 TDA 已关闭。仍然、FET 在固件和手动控制模式下均未开启。我也正在上传我的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在制造 状态寄存器中、FET_EN 位为高电平表示固件具有控制使能或对 FET 进行放电。 但我检查了两个 FET 都已关断、但您可以看到 PACK 引脚电压显示在电阻器窗口中。根据我的原理图、它应该在 FET 导通之前不显示该电压、我检查万用表的电压是否在 P+和 P-之间。
    对于手动测试 FET、我想通过 CHG_FET_TOGGLE 和 DSG_FET_TOGGLE 命令手动控制 FET。如何执行此操作。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 除非连接了充电器或 FET 导通、否则 PACK+引脚上不应有电压。 如果您认为未连接充电器、则其他元件会在电路板中物理泄漏该电压。 如果移除 FET 会发生什么情况? 您的硬件中是否有可以使用的跳线?