This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:双电源、从输入电压 24V 生成+–15V 电压时出现问题

Guru**** 2810655 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567846/tps54560-split-rail-problems-generating--15v-from-vin-24v

器件型号:TPS54560
Thread 中讨论的其他器件: LM5160

工具/软件:

您好:

如下面的原理图所示、我尝试使用  TPS54560 的双电源配置生成+/–15V 电压。 该电路在没有任何正确输出电压的迹象下消耗过多电流的情况下运行不稳。 元件值是否出现问题(即输出电容值过大)? I  

使用两个不同的耦合电感器进行了测试:  
YPRH1207C-150m
SRF1280-150m

如果需要更多信息、请告知我。


非常感谢任何帮助或指导。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qais

    请测量 VIN、IIN、VOUT 和 IOUT、当您认为 电路因消耗过多电流而运行奇怪、并告诉我测量结果。  

    此外、请捕获一些波形以进行进一步调查。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、EL、

    感谢您的答复。


    @未连接负载:
    V_IN = 23.96V
    I_IN = 0A
    V_OUT+= 24V
    V_OUT-= –5.56V
    I_OUT = 0A

    @Ω 430R 5W 电阻器 作为负载连接至+/–15V:
    V_IN = 23.96V
    I_IN = 0.059A

    V_OUT+= 22.06V
    I_OUT+= –0.051A

    V_OUT- = –7.51V
    I_OUT-= 0.017A




    这是每个 IC 引脚上按顺序显示的信号。

    引脚 1:引导


    引脚 2: VIN



    引脚 3: ENA


    引脚 4:RT/CLK


    引脚 5: FB


    引脚 6: 补偿


    引脚 7: GND


    引脚 8: SW




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qais

    我认为这种分离轨配置只能在 CCM 中正常工作,特别是当两侧的负载是平衡的。  

    如果您希望在轻负载时实现良好的输出调节、请考虑 LM5160、它在轻负载时支持 FPWM 模式。 如果您对 LM5160 器件有疑问、请创建新帖子。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    感谢您的答复。 我们根据数据表 以及本文中的提示设计了分离轨降压转换器:

    TPS54560:分离轨电源 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    由于我们已经投入了大量时间 使用此芯片“TPS54560"进行“进行原型设计、您能向我们指出在 CCM 模式下如何测试它以及如何实现+/–15V 输出的正确方向吗?

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qais  

    如果您想在双电源配置中使用 TPS54560、您可能必须在两侧添加虚拟负载、才能使转换器在 CCM 下工作。  

    此外、通过增加 L1、转换器将能够 更轻松地进入 CCM。  

    如果您希望在轻负载时实现良好的输出调节、请考虑 LM5160、它在轻负载时支持 FPWM 模式。

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。 我会考虑 使用 LM5160!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢选择 TI。 如果您有任何疑问、请随时与我们联系。
    - EL