This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90320 DataFlash 程序 normal/M(LSB 或 MSB 在前)

Guru**** 2609925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567384/ucd90320-ucd90320-dataflash-program-normall-m-lsb-or-msb-first

器件型号:UCD90320


工具/软件:

在写入阶段、每个数据块要么写入 LSB 优先(L 命名)、要么写入 MSB 优先(M 命名)。
USC90320 遵循哪一个 指定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    必须使用 E2 和 E3 命令。  

    以下是从 Fuision GUI 导出的十六进制文件的示例。  

    1:020000040003F7
    2:20880000EC410000020D0030FC190000064D46525F49442020202020202020200977
    3:208820004D46525F4D4F44454C20200C4D46525F5245564953494F4E0C4D46525F4C4F79
    4:20884000434154494F4E0659594D4D4444063030303030202020202000000100000099

    以下是写入 0x04EC4100002C 0x04 的代码是字节长度、0xEC 是字节 0、0x41 是字节 1、0x00 是字节 2、0x00 是字节 3、0x2C 是 PEC 字节

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeuo

    什么是数据闪存起始地址? 是 0x38800 吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeuo

    什么是数据闪存起始地址? 是 0x38800 吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    从 0 开始。 我强烈建议使用来自 FUSION GUI 的数据闪存 csv 文件对器件进行编程。

    此致

    颐和