This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013C:FOD 校准工具

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573780/bq51013c-fod-calibration-tool

器件型号:BQ51013C


工具/软件:

数据表中包含以下说明:
可以在 BQ51013C-Q1 Web 文件夹(位于“工具和软件“下)找到用于 FOD 校准的工具。

但我在任何地方都找不到该工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dorijan

    我想与您合作、使用论坛 PM 功能处理 FOD、并将与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dorijan

    这两个线圈具有不同的 L 值、需要不同的 CS 调优、C20、C21、C23。

    FOD 由 R19 设置、该值可能必须增加到大约 225。

    您现在是否有工作单元?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。
    目前使用的是 760308105309、它似乎能够提供~2.53W 的功率(即使使用 WPC 1.3 或 2.0 充电器也是如此)。
    我确实对 R1 (R18) 使用了多个值、可以尝试链接 R19。
    我测试的充电器支持 15W 功率、或至少 BPP 5W 和 EPP 7.5W Bu、甚至无法从系统中获得全部 5W 功率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Dorijan、

    您的结果是否使用了新的 R19 电阻值 225?

    如果未获得全部功率、则调整线圈和电容器非常重要。 另外、看起来与我们用于 EVM 的 3A 线圈相比、最大工作电流为 1.5A、因此由于损耗也可能更难实现最大功率传输。

    此致、

    Wyatt Keller