This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:TPS4H160B、如何处理未使用的 CS、SEL 和 SEH 引脚

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573970/tps4h160-q1-tps4h160b-what-to-do-with-unused-cs-sel-and-seh-pins

器件型号:TPS4H160-Q1


工具/软件:

另外、是否需要下拉与 MCU 相连的引脚? 在 THERM 引脚上放置一个带有电阻器的 3.3V LED 是可以的吗?

VS 附近的 IC 应该有一个盖子吗? 如果是、是否应该将其连接到 IC 的 GND 引脚或机箱 GND、就像使用 GND 网络一样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    1. 连接到 MCU 时、不需要下拉 IN 引脚
    2. 在 THERM 上放置 LED 就可以了
    3. 是的、使用接地网络时、IC 旁边应该有 2 个电容器连接到 IC_GND。 一个 10nF 和一个 100nF 并联。

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的 CS、SEL 和 SEH 引脚呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CS 应通过 1k 电阻器连接到 GND、而 SEL 和 SEH 应通过 RPROT 电阻器连接到 GND。  

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 RPROT? 对于简单的任务、这个芯片会让人困惑。 在其他 TI 论坛主题中、规定保持 SEL、SEH 上拉。

    e2e.ti.com/.../tps4h160-q1-a-version-b-version

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    我在我们新的数据表中为它标记为 RPROT 而道歉、但在这个数据表中为 R (SER)

    不会使用 CS、因此引脚是上拉还是下拉无关紧要。

    BR、  

    Alan