This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:更高的环境温度

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575003/lm27762-higher-ambient-temperature

器件型号:LM27762


工具/软件:

尊敬的团队:

请问这个器件是否有类似但更高的环境温度? 客户希望温度大约为 105°C 而不是 85°C。 否则、还有其他选择吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    通常、我们仅指定工作结温! 客户必须注意散热问题。 我不知道有任何 105°C 环境规格。

    另请查看以下器件:

    此致、
    SEPP