This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:适用于 65W 壁式适配器和电池充电电路的电源路径管理解决方案

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TIDA-050047, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569484/bq24610-power-path-management-solution-for-65w-wall-adapter-and-battery-charging-circuit

部件号:BQ24610
主题中讨论的其他器件:BQ25798TIDA-050047、EV2400

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们正在开发基于 ConnectCore93 处理器的高功率路由器应用、并提供额外的 5G 和双以太网接口。 系统功耗要求约为 65 瓦

我们的架构包括:

  • 主要来源: PoE 模块调节输出或壁式适配器 (12V)
  • 备份来源: 磷酸铁锂电池包
  • 两个电源之间无缝 ORing /电源路径管理的要求
  • 通过主电源(壁式适配器)为电池充电、同时为系统负载供电

我们正在寻找一个 TI 充电器 IC 或参考设计 这可以:

  • 无缝管理电源和电池之间的电源路径
  • 支持磷酸铁锂充电曲线
  • 提供高达~65W 的持续系统功率
  • 提供散热和安全合规性保护措施

此外、我们还希望您提供 关于电池包尺寸的建议 (电压电平和容量)、这将非常适合为该系统实现实用的备用解决方案。

您能否建议合适的充电器 IC 或参考设计、以及有关此用例电池尺寸的指导? 如果您需要有关我们设计的其他详细信息、请告知我们、以提供出色的建议。

期待您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatesh、

    此外、我们还希望您提供 关于电池包尺寸的建议 (电压电平和容量)、最适合为该系统实现实用的备份解决方案。[/报价]

    通常我们不推荐电池组选项、我会联系电池组制造商。

    找到要使用的电池组后、我们可以推荐不同的选项。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们已经最终确定了中所示的电池规格 4S1P LiFePO₄ Ω (12.8V、6Ah)。 您能否建议:

    1. 如果 TI 有 集成了 USB-USB PD + 4 LiFePO₄ 充电解决方案 可以支持~65W?

    2. 如果没有、怎么办 分立式 TI 器件 (USB-USB PD 控制器+充电器)是否推荐用于此用例?

    感谢您的指导以及可以分享的任何参考设计或文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatesh、

    如果 TI 有 集成了 USB-USB PD + 4 LiFePO₄ 充电解决方案 可支持~65W?

    遗憾的是、我们没有集成的单芯片市场。

    如果没有、怎么办 分立式 TI 器件 (USB-USB PD 控制器+充电器)您会推荐用于此用例吗?

    对于 USB-USB 控制器、我建议发布与 PD PD 控制器相关的新问题。  

    对于电池充电器:

    最大输入电压是多少?

    您最大充电电流是多少?

    是否有系统负载?

    系统负载所需的电压/电流是多少?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白。  

    不幸的是、我们没有集成的单芯片营销

    如果我们继续使用分立式 PD 和电池充电器解决方案、充电器输入将是 PD 输出 (20V、5A)。 对于 6Ah 蓄电池、最大充电电流应该为 5A(大于 0.5C)

    [引述 userid=“554529" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569484/bq24610-power-path-management-solution-for-65w-wall-adapter-and-battery-charging-circuit/6048020

    对于电池充电器:

    最大输入电压是多少?

    [/报价]

    是的、我们的系统负载在 10V 至 15V、6A 输入电压范围内运行、该输入连接到降压转换器、可将电压降至 5V、为电路板的所有部分供电

    [引述 userid=“554529" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569484/bq24610-power-path-management-solution-for-65w-wall-adapter-and-battery-charging-circuit/6048020

    是否有系统负载?

    系统负载所需的电压/电流是多少?

    [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatesh、

    如果我们继续使用分立式 PD 和电池充电器解决方案、充电器输入将是 PD 输出 (20V、5A)。 对于 6Ah 蓄电池、最大充电电流 5A(大于 0.5C)应合适[/报价]

    我建议研究 BQ25798。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们已经根据您的建议、使用 BQ25798RQM 设计了原理图、我附上了原理图、请告诉我们实施是否适当。  

    提前感谢。  e2e.ti.com/.../BQ25798RQM_5F00_Sch_5F00_review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatesh、

    原理图审阅:

    • 则缺少所需的 PMID 电容

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    感谢您指出 PMID 去耦、希望所有其他部分都没问题、因为我没有看到任何其他评论。  

    我还有一个问题、我浏览了参考原理图[TIDA-050047] 、发现有两个具有相同 I2C 实例的标头。 您能告诉我为什么我们需要两个接头进行编程吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatesh、

    J5 用于使 Aardvark 连接器对 USB-USB PD 器件进行编程。

    J7 用于在出现任何问题时帮助调试 BQ25798。 我们没有 与 Aardvark 兼容的 BQ25798 软件。 J7 适用于 EV2400。

    此致、