This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3844A:最大开关频率

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3844A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574013/uc3844a-maximum-switching-frequency

部件号:UC3844A


工具/软件:

是否可以将 UC3844A 用于 250kHz 至 300kHz 开关频率反激式转换器应用? 使用 UC3844A 以该频率驱动 Si FET 需要采取哪些预防措施?  有什么 影响/缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该系列的最大振荡器频率为 500kHz。 数据表还提到、UCx842A 和 UCx843A 的输出频率等于振荡器频率。 而对于 UCx844A 和 UCx845A、OUTPUT 频率是振荡器频率的一半

    因此、如果您使用 UC3844A、最大开关频率为 250kHz (500kHz/2)。

    如果您希望在 300kHz 的开关频率下工作、请考虑  UCx842A 和 UCx843A 器件、因为 这两个器件的输出频率等于振荡器频率。

    此致、

    Adhvaidh