This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:PDO 选择

Guru**** 2815335 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575004/tps25751-pdo-selection

器件型号:TPS25751


工具/软件:

您好、

我的客户正在将 TPS25751D 评估为接收端。  在 TPS25751 上设置了“传输受电方功能 (0x33)“、如下所示。

  •  灌电流 PDO1:电压=5.00V、电流=1.50A
  •  灌电流 PDO2:电压=5.00V、电流=3.00A
  •  灌电流 PdO3:电压=9.00V、电流=2.00A
  •  灌电流 PDO4:电压=9.00V、电流=2.22A
  •  灌电流 PDO5:电压=9.00V、电流=2.77A
  •  灌电流 PDO6:电压= 15.00 V、电流= 1.80A
  •  灌电流 PDO7:电压=15.00 V、电流=2.2A

 然后、它们将 TPS25751D 与具有以下设置的 45W 交流适配器连接。

  •  源 PDO0:索引=0、类型=0、电压=5.00V、电流=3.00A
  •  源 PDO1:索引=1、类型=0、电压=9.00V、电流=3.00A
  •  源 PDO2:索引=2、类型=0、电压=15.00 V、电流=3.00A
  •  源 PDO3:索引=3、类型=0、电压=20.00 V、电流=2.25A

因此、TPS25751D 在红线上选择“拉电流 PDO1 电压= 9V/“灌电流 PDO5 电压= 9V“。  

您能告诉我们选择 PDO 的算法吗?  他们希望 1D 选择源 PDO2/SINK TPS2575O6(电压= 15V)。  请告诉我们。

谢谢、此致、
Hattori 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否使用附加的 JSON 确认设置?

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/sinkExample.json

    我看到选择了源 PDO2/sink PDO7。  PD 将选择提供的最高 PDO、该 PDO 支持最高电平的灌电流 PDO。  如果供电方无法提供受电方所需的最小功率、则 PD 将选择最靠近受电方 PDO 的最高功率、并将设置不匹配位。  如果出现不匹配情况、可以采取进一步措施来禁用电源路径。

    此致、

    Chris