This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:针对 LM5050 损坏的对策

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574974/lm5050-1-countermeasures-against-damage-to-the-lm5050

器件型号:LM5050-1


工具/软件:

你(们)好

在连接的“之前“电路中、当 VS 和 GND 之间的 IC 电容器短路时、0.1μF 损坏。
作为对策、添加了保险丝。
在 IC 的 IN 和 OUT 端子上添加保险丝是否会出现问题?“

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以添加这些保险丝。

    此致、

    Shiven Dhir