This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76202-Q1:想要了解接地短路期间 IC 的跳闸时间。

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574575/lm76202-q1-want-to-know-the-trip-time-of-the-ic-during-short-to-ground

器件型号:LM76202-Q1


工具/软件:

www.google.com/imgres

 当我们将 IC 的(输出)端子直接连接到接地端和连接输入端子 28 伏电源时、lM76202 的确切跳闸时间是多少。 有任何计算公式。

和还想知道当在输出端连接 4.7uF (50V) 电容器时、从 (OUT) 端子流向 GND 的电流大小。 和连接在输入端的 1uF (100V) 电容器。

在数据表中、它们提及 Iout=1.5*Ifastrip。 这是短路时的实际输出电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    短路会触发快速跳变事件、并且器件会在 tFASTTRIP (dly) 后关断、其值为 170nS。

    谢谢  
    Amrit