This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:ILIM_HIZ:为实现稳健且符合标准的 100mA POR 限制而推荐的电路

Guru**** 2609165 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575076/bq25672-ilim_hiz-recommended-circuit-for-robust-compliant-100ma-por-limit

器件型号:BQ25672
主题: TLV431 中讨论的其他器件

工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在设计一个使用 BQ25672 系列充电器(带引脚)ILIM_HIZ的自供电 USB 器件。 我的目标是确保上电复位 (POR) 时符合 USB 标准的 100mA 输入电流限制、尤其是在没有电池时的冷启动。

我的理解是、ILIM_HIZ在主机 MCU 启动并通过 μ I²C 获得控制权之前、该引脚是设置此硬件默认值的正确方法。 然而、由于以下两个主要挑战、我很难找到稳健的电路解决方案:

  1. REGN容差与窄电压窗口:数据表指示若要设置 100mA 限值、V_ILIM_HIZ必须低于 1.08V。 但是、REGN建议用作上拉源的 LDO 具有非常宽的容差(例如 4.6V 至 5.2V)。 使用 1%电阻器的最坏情况容差分析表明、中的标准REGN电阻分压器无法可靠地生成保持在所需窗口内的电压、尤其是在考虑启动阈值的情况下。

  2. 启动阈值模糊性:数据表指出、如果V_ILIM_HIZ低于 0.75V、充电器会停止开关、但如果高于 1.0V、则会恢复开关。 对于保证的 POR 启动、我们V_ILIM_HIZV_REGN是否必须确保即使在最坏的情况(最小值和电阻容差)下、也始终大于 1.0V? 这将使 100mA 限值的有效设计窗口变得非常窄、难以可靠地达到 (1.0V 至 1.08V)。

使用外部并联稳压器(如 TLV431)或齐纳二极管来生成稳定~1.05V 的电路似乎是稳健的解决方案、但它更像是一种权变措施、而不是预期的设计模式。

因此、我的问题是:

ILIM_HIZ考虑到的宽容差REGN和启动电压阈值、TI 推荐使用该引脚可靠设置 100mA POR 限制的官方电路设计是什么?

感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduard:

    为了准确钳位 IINDPM=GND 100mA、需要一个外部基准电压来提供 1.08V 至 0.75V 之间的 ILIM_HIZ 引脚电压。   

    此致、

    Jeff