This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:通过 I2C 和 QON 值进行系统电源复位

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574905/bq25798-system-power-reset-by-i2c-and-qon-value

器件型号:BQ25798


工具/软件:

您好:  

我与 bq25798 搭配使用、为了确保安全、我希望允许使用 SDRV_CONTROL = 11h 对电源系统进行复位、如下所示  

我也不明白。  

第一个假设:我没有 FET 在 SDRV 引脚,但我认为这个命令切断 BATFET 350ms ,它是应该的

如何进行良好的系统电源复位?  

谢谢你  

Aurelien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aurelien:

    系统电源复位需要一个外部 shipFET。  内部 BATFET 有一个允许将 BAT 连接到 SYS 的二极管。

    此致、

    Jeff