This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:LM5050-1

Guru**** 2579465 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, LM74900-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565222/lm5050-1-lm5050-1

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件: LM74900-Q1LM74900

工具/软件:

你(们)好  

我们曾尝试  将 LM5050-1 OR-ing 用于冗余双电源

1. PS-1 =24V
2. PS-2 = 50V

如果连接了两个 PS。 即使我们关闭第二个 LM5050-1、输出也始终为 50V。  

您能提供支持吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosco、

    请分享波形和原理图。

    探头 VIN1、VIN2、VOUT、GATE1、GATE2

    此外、您是关闭第二个 LM5050-1 还是第二个电源轨? (50V)

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的答复。

    电压 如下。

    VIN1 (PS1)= 24V、VIN2 (PS2)= 50V、VOUT = 50V、GATE1=21V、GATE2=21V

    第一个  LM5050-1 OFF 引脚接地(始终开启)。

    我们将 关闭 第二个 LM5050-1(3.3V 馈送到 OFF 引脚) 。  

     并且第二个 LM5050-1 关闭时的电压。 输出电压应为 24V。 但我们正在获得 50V 的电压

    Oring 原理图取自数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosco、

    我认为有一些误解。 当控制器关断时、MOSFET 将关断、但体二极管仍将处于活动状态、并为输出电压加电。

    这是预期行为。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    噢。 那么、为了满足我的要求、解决方法是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosco、

    请考虑使用 LM74800

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    谢谢。

     LM74800 是否符合我们的要求? (PS1=24V 30A、PS2=50V 30A。) PS1 应始终驱动负载、当 PS1 关闭时、PS2 应接管。

    如何使用 LM74800 实现这一点? PL、建议

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosco、

    请查看此注释。

    在汽车区域模块中使用理想二极管的优先级电源多路复用器

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    谢谢。  

    希望此器件 (LM74800 ) 能够满足我们在 共漏极拓扑中的要求。

    此外、建议使用可使用的 MOSFET  (PS1=24V 30A、PS2=50V 30A)。  

    考虑到我们的请求、在 突出显示的点设置什么电压

    此外、为了提供高电流、我们还可以使用并联 MOSFET 吗?

    请建议。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosco、

    可以驱动并联 FET。

    如应用手册示例中所述、请调整电阻器以驱动 OV 引脚。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

     LM74900-Q1。 此器件有一个参考设计。 在 CD 配置中显示电源多路复用器?

    请分享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosco、

    我们没有参考设计。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

      LM74900-Q1 器件的电流消耗、可以选择 TVS 二极管。 连接负载时的电流。

    它是可连接到 MCU 的最佳引脚。 (是 CS+还是 IMON)?

    PL、指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们将在当地度假、并在星期一上回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosco、

    LM74900 具有一个用于监测电流的专用 IMON 引脚。 请使用这个。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    谢谢。

    有以下查询

    我们已决定使用 LM74910 来解决优先级电源多路复用器共漏极问题、并完成该设计。
    有一些疑问、但我们不清楚。

    1.在 VPRIM 电路中、不确定如何连接 FLT、EN 和 SLEEP#引脚

    2.我们在 VPRIM 和 VAUX 电路中使用 2 个 MOSFET、计算出 Rsense 为 1mohms。 我们连接了 2nos 2M Ω、使其为 1M Ω、瓦为 2W。 这是否合适。 ?

    3.在 Vaux 电路中,我们不确定
      a.如何连接 SW、UVLO
      B.如何连接 FLT、EN 和 SLEEP#引脚
      c. HGate 引脚需要晶体管的价值如何来驱动 MOSFET。

    请澄清。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosco、

    在汽车区域模块中使用理想二极管的优先级电源多路复用器

    1。SLEEPB(如果不需要)、可连接到 EN/VS。如果不需要 FLT 监控、FLTB 可以保持悬空。

    EN 可连接到 VS 以永久启用。

    2.是的,没关系。

    3.a. 如果不需要 UVLO 功能、请将其连接到 VS。SW 可以保持悬空。

    3.b. 如果不需要 SLEEPB、可连接到 EN/VS。如果不需要 FLT 监控、FLTB 可以保持悬空。

    EN 可连接到 VS 以永久启用。

    3.c.  (+) LM7481:元件选择/设计有助于增加 HGATE 灌电流/拉电流 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的澄清。

    我们已将 FLTB 连接到 VS 引脚。 希望这一切顺利。

    其次、在 VPRIM 电路中、SW、UVLO、OV 的连接如下所示。

    在 VAUX 电路中 、SW、UVLO、OV 的连接如下。

    希望这可以。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosco、

    1.没问题、请将电阻从 1.8k 增大到 18k 以限制电流。

    2、还可以。

    3、还可以。

    此致。

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的支持。

    我们有以下网络。 我们是否需要将 GND 和 AGND 网络连接在一起、最好将它们分开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosco、

    您可以保持网络连接。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    你的意思是要将网络分开,不要将它们连接在一起? 我们的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosco、

    抱歉、我以前不正确地理解了它。

    GND 和 AGND 应连接在一起。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Shiven