This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:嗡嗡声和安培;压降问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574042/lm25145-buzzing-voltage-drop-issue

零件号:LM25145


工具/软件:

你好,我使用 的是我们的项目之一.

我需要通过 36V 输入在 15A 下提供 12V 电压。 我使用 WEBENCHRegisteredPower Designer 预先计算了需要的元件、但在 PCB 上、转换器行为不正确。

当我们缓慢提高电源的输入电压时、输出稳定在 25V 和 32V 之间的 12V。 高于 32V 时、输出突然降至 3V。

当我们将输入从 20V 提高到 更高、直到 31V 左右消失时、会开始发出奇怪的嗡嗡声。

在 27V 至 32V 范围内、当输出测量值为 12V 时、电流消耗为 400mA。  考虑到输出上没有负载、这似乎相当高。

这种 行为有什么令人反感的?

此致、

巴拿巴

e2e.ti.com/.../0028.WBDesign8.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barnabas:

    您能否分享以下信息进行调试?

    1.请 在 Vin = 32V 且 Vin<32V 的情况下捕获并共享 SW 节点、Vout、Iout

    2.什么是部件号 不同类型的电感器?  它与 Webench 中的建议相同吗?

    3.请仔细检查并确认 SYNCIN 是否在实际 PCB 中被上拉至 Vcc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barnabas:

    由于不活动而关闭。 如果有任何更新、请随时重新打开。