This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:由于 14V @ Vcc FB 而触发 LM5023 OVP

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, LM5023, UCC27517, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573153/pmp8740-lm5023-ovp-triggered-due-to-14v-vcc-fb

部件号:PMP8740
主题中讨论的其他器件: LM5023UCC27517UCC28180

工具/软件:

您好:
我们正在根据 PMP8740 参考设计设计我们的充电器。 在 PFC 级、原理图与设计完全一致。
我们 在 390V 输出电压未连接负载的情况下测试了 PFC 板。 在 Vcc FB 上、我们对这两种情况进行了测试:无负载和连接到 Vcc FB 的 12V 200mA 风扇。
在测试过程中、我们观察到、220VAC 输入的整流电压约为 340V。 同样在 Vcc FB 下、启动时有 14V 电压、并逐渐增加。 LM5023 的 Vcc 在 8.5 至 12V 之间波动。 我们怀疑 OVP 会被触发、并想了解 Vcc FB 高达 14V 的原因。

此致、
Pooja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pooja,

    请问您是否使用同一变压器器件型号 7508111323?

    我同意您的看法、很奇怪您会在 VCC_FB 输出 (12Vout) 上出现过压、这也是因为您有 200mA 负载。

    您能否在 12输出 电压上增加一个负载、可能还有额外的 200mA ...500mA? 当然、在现实中、这并不是必要的、因为这个辅助 PSU 也必须在零负载下工作、这只是为了了解反馈网络 (U5、R28、R29 和 R35) 中是否存在问题。

    谢谢、

    Roberto  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、感谢您的答复、

    是的、我们使用相同的变压器 7508111323、但我们使用的光耦合器是 Wurth 的类似替代器件 140817143400。

    我们还观察到、对于高达 500mA(12V 风扇)的负载、似乎会在 VCC_FB 高达 14V 然后逐渐降低的情况下触发 OVP。

    假设触发过载条件、随着负载进一步增加到 800mA、Vcc FB 振荡似乎与断续模式几乎相似。

    另外、在增加负载之前、我们将 LM5023 的 OVP 从 14V 更改为 16V(通过增大 R26)以检查调节情况。 但我们观察到相同的响应。 Vcc FB 达到峰值 16V、并触发 OVP

    对于元件、U5 似乎没有问题。 但是、R28 和 R35 的容差为 5%、而不是 1%、我们会将其更改为 1%并进行检查。

    布局是否有任何硬性规则? 因为除了一些元件外、我们的布局非常相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pooja,

    您能否仔细检查 R28 的值? 如果该值过高、转换器不会将环路闭合到编程的电压、因为 U5 的 CTR 可能过低。 在这方面、您可以进行测试并在 R28 上使用 4.7k Ω 而不是 10k Ω。 这会影响环路补偿、但至少会说明问题所在。 如果将 R28 更改为 4.7k Ω 可让您获得稳定的 Vout、则光耦合器有一些不正确的设置。

    谢谢

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    我们将 R28 和 R35 替换为 1%容差、之前是 5%。 我们再次测试了 PFC 板、这样就解决了问题。 现在、Vout 约为 12V、 在空载和负载条件下均不超过 OVP。

    感谢您的快速支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pooja,

    很高兴看到您解决了这个问题。 很高兴在这里提供帮助:-)

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、
    我们正面临另一个问题。
    从 UCC28180D 开始、尽管 IC 工作正常、但 UCC27517 没有栅极信号。 因此、不会发生升压、并且输出电容器上只有 40V 整流输出。
    以下是我们在空载条件下观察到的参数:
    VCC:12V
    ISense:0 伏
    ICOMP:0.18V
    VSense:4.24V

    我们检查了所有元件和元件值之间是否存在短路。 一切似乎都很好。  
    我们应该检查是否有任何特定问题导致 UCC28180 关断且 ICOMP <0.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pooja,

    您的电路板中是否也组装了跳线 J6? 此跳线仅用于测试、强制升压转换器提供低输出电压。 如果您组装此跳线、并在输出端连接了 40V 电压、控制器 UCC28180 将关闭栅极驱动。

    相反、如果未填充 J6、请查看应为 PFC 控制器供电的 VCC_Primary 的值。 如果此电压>= 12V、则可以通过在连接到 R21 和光耦合器 U4 的网络 PFC_ON 上施加 3.3V 电压来激活 PFC 控制器。 这样、Q4 将 VCC_PFC 与 VCC_Primary 连接在一起。

    请告诉我、这是否能解决问题。

    谢谢、

    Roberto  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    J6 已填充、但在我们的电路板上未使用。 我们确认在为网络 PFC_ON 提供 3.3V 电压后 Vcc PFC 为 12V。

    以下是我们在空载条件下观察到的参数:
    VCC:12V
    ISense:0 伏
    ICOMP:0.18V
    VSense:4.24V
    [/报价]

    这些是我们在 UCC28180 上测得的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pooja,

    奇怪的是、即使 UCC28180 的 VCC 上存在 12V 电压、但它却不进行开关。 请注意、该控制器已经在 Vcc = 11.5 标称值下运行、但最坏情况下的值为 12.1V。 也许您有一个具有这个更高阈值的控制器。 为了了解情况是否属实、您能否检查 UCC28180 VCC 的 12V 电压是否正具有该值、或者该值是否更低? 如果电压为 11.5V 或更低、可以进行测试。 将 VCC_FB 升高到更高的电压、例如 12.5V 甚至 13V。 因此、VCC_PFC 也会增加到更高的位值。 如果 PFC 级为星型、则我建议将 VCC_FB 保持在 13V、并验证与该电源轨一起提供的所有元件是否都支持 13V。

    请在测试电路板时提供更新。

    谢谢、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、
    VCC 恰好为 11.9V、您提到 Vcc 开启的最坏情况值为 12.1V
    因此、我们绕过辅助线路并提供 13V 电压、并意识到我们购买的多个 UCC28180 出现故障。
    安装经过测试且工作正常的 IC 后、问题已解决。

    此外、我们必须知道布局存在一些问题、因此我们无法测试电压升压。

    感谢您的快速支持

    此致、  
    Pooja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很高兴看到您解决了这个问题。 希望您能了解布局上的问题所在。