This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C55-Q1:脉宽调制问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573231/ucc28c55-q1-pulse-width-modulation-issue

器件型号:UCC28C55-Q1


工具/软件:

TI 团队大家好、

在这个 IC 中、我面临着通过栅极驱动器开关 MOSFET 的 PWM 输出波形相关的问题、我将这个 IC 用于半桥正激式转换器该 IC 为单输入双通道栅极驱动器提供 PWM 来驱动电桥。 主要问题是当次级侧反馈激活时、IC 会降低 PWM 强度、并且变压器会产生可闻噪声 ,直到我的反馈引脚不起作用,它的功能与控制器 PWM 波形是 50kHz 与 50%占空比没有产生噪声,但当 FB 引脚正常工作 IC 产生噪声,并为了匹配输出电压, IC 下降 PWM 强度以匹配输出电压。 我附上了相应的图片。请提供有关此 IC 的指导、因为它的功能或电路中发生的任何错误。 根据我的欠压情况、电压和电流反馈输入将在 50%至 10%之间变化。 但在这个阶段、我只有两种类型的波形 、其中包含用于匹配输出电压的 50%和 10%。 我已经为每个波形给出了适当的名称。

此致、

Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pramod、

    您能分享原理图以帮助我们调试问题吗?

    谢谢、

    Somnath