This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5009A:再循环二极管在一段时间内发生故障。

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5009A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574055/lm5009a-the-re-circulating-diode-have-failed-for-a-period-of-time

器件型号:LM5009A


工具/软件:

我们在电源系统中设计了 LM5009A。

最近、我们发现与 LM5009A 相关的电源轨上发生了故障。

经过调查、我们发现再循环二极管已损坏。

除此问题外、整个系统似乎正常工作。

您对此情况有何建议?

(使用的肖特基二极管为 SS110,100V/1A。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LM5009A 的输入电压和负载电流是多少?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    输入电压为 54V、输出电压为 3.3V。 负载电流约为 0.3A。

    此致、

    Leo Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    LM5009A 是一个 0.15A 器件、不应在 0.3A 负载电流下使用。 在这种情况下、器件将始终处于电流限制状态、并且调节可能不正确。 我不确定这是否与二极管损坏有关、但无论如何都应该更改。

    您还能否探测 SW 节点波形并发送?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    感谢您的答复。 我再次确认负载电流应为 0.1A、而不是 0.3A。 很抱歉。

    关于 SW 节点波形、我将对其进行探测并提供波形以进行检查。

     

    此致、

    Leo Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    当然、我会等它

    此致、

    Niranjan