This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:将现有设计移植到 TUSB320 + BQ25895 — 需要帮助了解电源路径

Guru**** 2812675 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, PMP4451, LM2596, BQ25895, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573009/bq25895-porting-existing-design-to-tusb320-bq25895---need-help-to-understand-power-path

器件型号:BQ25895
《线程中讨论的其他器件:LM2596、TUSB320 、BQ25985、PMP4451 BQ25890

工具/软件:

您好:
我的电路板目前具有以下功率级:

  • LM2596、用于通过外部 12V 电池驱动+5V 主电源轨
  • LM2735X、用于通过内部单节电池锂聚合物驱动+5V 主电源轨  
  • (Microchp) MCP73843 作为 LiPo 充电器、当设备通过 12Vbat 或 USB-C 外部供电时
  • USB-C 端口、CC 引脚由主机 MCU 进行软件管理以用作 DRP、仅具有基本主机/器件功能、Rd = 5.1k 且 Rp = 56k。
  • 在 OTG 模式下为 USB-C Vbus 供电的 TPS2065CD-2
  • TPS2042D 从 USB 充电器获取电力
  • 有一个机械继电器、可在设备断电时对 LiPo 单元进行电气绝缘

除继电器外、还选择了元件、因为电路板易于维修、并且所有这些封装都可以轻松返工。
现在、焦点发生了变化、我的任务是将 USB 快速充电功能添加到器件中:当前的方法过于繁琐、由于现在允许我使用 VQFN/WQFN 封装、我开始寻找预先制作的解决方案:我倾向于使用 TUSB320 + BQ25895 的组合; 我想省去管理 USB-C 状态机的麻烦、并使用符合 USB 标准且能够自主协商正确充电电流(即 USB 充电器报告的可用速度最快的充电电流)的 IC。

我更希望在没有 I2C 的情况下使用可以驱动 GPIO 的芯片;如果没有其他选择、我将进行 I2C。
我需要使用 USB2 D+/D-数据线和 HMI 器件;未使用 USB3 SS 线路。

问题:在上述所有器件中、BQ25895 单独可以取代哪些器件?
可以使用两个负载开关、因为 OTG 模式由 25895 内部处理。
25895 是一个电池充电器,所以显然另一个充电器可以去。
但如果我理解正确、当由内部锂聚合物电池供电时、PMID 输出将是我新的+5V 电源轨驱动器、那么现在即使是我的 2735 升压转换器、也可以吗? 为什么在 PMID 引脚上的典型应用原理图中显示“5V/2.4A OTG“、我认为 OTG 的 Vbus 将通过 VBUS 引脚提供给 USB-C 端口。

最后、我无法准确地将来自 2596 降压转换器的+5V 电源连接到哪里:在当前设置中、它与 LiPo 升压并联、因为当存在 12V 电源时会禁用该功能、但对于 25895、我假设如果我从其他源为 PMID 线路供电、它将无法用于为 LiPo 充电、我回答正确吗?
我无法理解它是否可以连接到 SW 引脚上开关稳压器的输出、因为数据表中的典型应用建议 SYS 为 3.5V 至 4.5V。

甚至是否可以在采用 BQ25985 的设备中添加第二个电源?

谢谢、
Luca.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    让我们检查一下、然后返回给您。

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请与 BQ25895 一起查看以下参考设计。 希望它有所帮助。

    PMP4451 具有输入和输出快速充电器的 USB-C DFP + USB-A 移动电源参考设计、 http://www.ti.com/tool/pmp4451

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    我更好地研究了 25895 的数据表、现在我已经看到 PMID 引脚被列为数字输出、因此它不能是电源路径的一部分。
    我已经查看了建议的参考设计、看到了以下内容:
    - 25985 的 PMID 引脚保持悬空,因此这不会提供任何关于该引脚的使用的见解
    -没有考虑额外的 12V 电源,所以在这个意义上没有帮助

    我发现移动销售点参考设计与我试图实现的目标更接近、尽管它使用的是 25890、 https://www.ti.com/tool/TIDA-00818、但我仍然没有迹象表明第二个 5V 电源是否可以以某种方式连接到这个设计中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    对于 BQ25895、升压输出仅位于 PMID 引脚。 如果首选 VBUS/PMID 上的升压输出、请使用 BQ25890。

    谢谢、

    Ning