This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC69629-Q1:我需要获取 TLC69629-Q1 的详细信息

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574693/tlc69629-q1-i-need-to-get-the-details-of-tlc69629-q1

器件型号:TLC69629-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

1.我想了解如何向 LED 驱动器提供 PWM 信号。 它是由微控制器在外部生成、还是 LED 驱动器本身具有可通过编程进行配置的内置 PWM 功能? 如果 LED 驱动器支持内部 PWM 控制、您能否分享参考或文档?

2. 我还需要 LED 驱动器的引脚图和引脚说明。

此致、

Harun Reddy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harun:

    由于这是一款受限发布的器件、 因此我们无法在这个公共 E2E 论坛上披露大量信息。 我已经向你发送了一个友谊请求。 请接受。 我将通过私人聊天向您发送我的电子邮件地址、让我们通过电子邮件继续讨论 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harun:

    由于我们已通过电子邮件联系、因此我将关闭此 E2E 主题。 让我们通过电子邮件继续讨论 谢谢。

    此致、

    Steven