This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21755-Q1:需要额定电流 VEE、VDD 和 VCC

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574141/ucc21755-q1-need-current-rating-vee-vdd-and-vcc

器件型号:UCC21755-Q1


工具/软件:

你好。

如何在不同的频率范围内计算 VEE、VDD 和 VCC 的电流? 您能分享相关公式或图表吗?

谢谢

Sundar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sundar、

    感谢您的联系。

    请参阅下面的数据表摘录。 数据表中的图 6-8 和图 6-11 包含显示不同频率范围下的电源电流的图形。

          

    此致、

    Muiz.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muiz:

    感谢您分享这些信息、

    请分享一下要计算的公式。

    谢谢、

    Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundar:

    我们没有实际的公式、但由于数据表图表是直线、因此您可以仅使用直线的公式 y=mx+c

    此致、

    Muiz Ishola