This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:关于 UCC2566614 突发模式期间的 PFC 开/关控制功能。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25660, UCC25661

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574621/ucc25660-regarding-the-pfc-on-off-control-function-during-burst-mode-in-the-ucc256614

器件型号:UCC25660
主题中讨论的其他器件: UCC25661

工具/软件:

您好的团队、

由于我不再能够按器件型号选择 UCC25661、因此我选择了 UCC25660。 我的客户正在考虑采用 UCC256614、但他们遇到了以下有关 TSET 引脚行为的问题:


在 UCC25661x 系列中、UCC256614 是可以在突发模式期间控制 PFC 开/关状态的器件。

在评估中、他们发现、虽然 PFC 可以在进入突发模式时关闭、但在退出突发模式后不会完全重新打开。

此外、TSET 引脚上的电压会波动。


为了研究这种现象、我们要求客户测量 V5P 和 TSET 引脚的电压波形。

我想分享结果、因此、如果我们能通过私人信息进行沟通、我将不胜感激。

请发送负责人的朋友请求。

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    此致、

    Sougata