This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74900-Q1:查询 IEC 62368-1 认证文档

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574478/lm74900-q1-inquiry-about-iec-62368-1-certification-document

器件型号:LM74900-Q1


工具/软件:

  1. 此产品是否有 IEC 62368-1 认证文档?
  2. 如果是、是否可以通过电子邮件附件或快递发送认证文件

我希望得到迅速的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryunosuke:

    我们没有这样的文件。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shiven

    感谢您的及时答复。 我想提出另外两个问题:

    1. 是否可以重新申请 IEC 62368-1 认证?
    2. 此元件适用于汽车应用。 您能否确认是否按照汽车标准进行了与 IEC 62368-1 标准等效的测试?

    此致、

    坂本龙之介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们已根据 ISO7637-2 和 ISO16750-2 标准进行了测试。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shiven

    感谢您的答复。

    以下问题的答案是什么?

    1. 是否可以重新申请 IEC 62368-1 认证?

    我期待着你的答复。

    此致、

    坂本龙之介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    无法获得新的认证。

    此致、

    Shiven Dhir