This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM –01:导出生成二进制文件未激活

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574849/usb-pd-chg-evm-01-export-generate-binary-is-not-active

部件号:USB-PD-CHG-EVM–01
主题中讨论的其他器件:TIDA-050047

工具/软件:

您好、

我尝试了桌面和 Web GUI。 在这两种情况下、导出按钮均未激活。 我执行了 设计指南中的每个步骤:TIDA-050047、但导出按钮未激活。

请参阅下图。  

您还能解释一下“生成低区二进制文件“、“生成全闪存二进制文件“和“生成 VIF 文件“的用例。

我不会使用 Aardvark。 我将使用不同的 EEPROM 编程器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akif、

    您必须回答所有问题。

    此致、

    基督教。