This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923651:咨询:适用于 24V 直流输入的非可调光恒流升压 IC(≥1.5A)—TPS923651 还是更低成本的替代产品?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923651

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574513/tps923651-inquiry-non-dimmable-constant-current-boost-ic-1-5-a-for-24-v-dc-input-tps923651-or-lower-cost-alternative

器件型号:TPS923651


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在寻找一个 恒流升压 IC (而不是具有调光功能的 LED 照明驱动器)、您可获得成本敏感型设计、希望得到您的指导。

要求(非可调光,CC 升压)

  • 输入: 24V DC(稳压)

  • 拓扑: 升压 首选(必要时可接受降压/升压)/恒定电流输出

  • 输出电流: ≥1.5A 恒定电流

  • 输出功率: ~μ s 50 瓦 总输出电压(最终输出电压可能在~40–60V 范围内)

  • 必备组件: 简单的恒流调节

问题

  1. TPS923651 完全适合用作 恒流升压 IC (无调光)、或者您是否建议使用与该“恒流升压拓扑“更好地一致的其他 TI 器件?

  2. 如果有 更经济 符合上述规格的 TI 选项(24V IN、CC 升压、≥1.5A,无调光)、您能推荐具体的器件型号吗?

提前感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请让我检查一下,并在这些天里回复你。 谢谢!

    BRS

    卢西亚