This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655:当 Vin 为 48V 时、在降压/升压模式下连接时的最大 Vled 是多少

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574459/tps923655-what-is-the-max-vled-when-connecticting-in-buck-boost-when-vin-is-48v

主题中讨论的其他器件:TPS923655

工具/软件:

我们考虑在我们的应用中使用 TPS923655 来驱动最高 150W 的 LED 灯串。
我们的输入电压将为 48V(可能为 24V)。  
我们必须以不同的电压驱动不同的 LED 灯。  TPS923655 是否可以在相同配置下驱动 55V LED 灯串或 30V LED 灯串?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您的联系。 您可以给我发送一封电子邮件 (lucia-gao@ti.com) 进行讨论吗? 谢谢!

    BRS

    卢西亚