This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:100V 双向 DC/DC 转换器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5171-Q1, LM5171, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574481/lm5171-q1-100v-bidirectional-dc-dc-converter

器件型号:LM5171-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5171LM5170

工具/软件:

你(们)好

LM5171-Q1 (max)  为 80V、 还有其他 100Vin (max) 产品?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    LM5171 的高压电源轨最大电压为 85V、低压电源轨最大电压为 80V。  

    LM5170 接受 高压电源轨的最大电压为 95V、低压电源轨的最大电压为 65V。  

    此致、

    Feng