This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7700:TL7700

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3435, TL7700, TPS3422, TPS3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574255/tl7700-tl7700

部件号:TL7700
主题中讨论的其他器件: TPS3422TPS3424、TPS3435

工具/软件:

我是否可以使用 TL7700 生成如下所示的快速复位脉冲?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    您是否能够在本次咨询中讨论脉冲的条件和要求?

    例如:

    • 来生成脉冲的输入?
    • 图像上的脉冲持续时间约为 300ms、这是硬性要求吗?
    • 输入的目标是什么?
    • 我们需要考虑的任何其他要求?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    感谢您的答复。

    我需要在 1V8 上电复位输入上生成一个快速下降沿、然后生成一个上升沿:脉冲持续时间不需要为 300ms、我认为可以将其更改为至少 1ms(需要检查)。

    我需要一个具有快速边沿的稳定脉冲、并想了解使用 TL7700 是否可以实现这一点:如果是、如何实现?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    如果需要脉冲输出、我会推荐我们的按钮器件或看门狗器件。  

    为了使 TL7700 生成脉冲输出、您需要将 Vsense 置于阈值以下、然后使其再次高于阈值。 此设置将置为有效、然后将 RESET 输出置为无效、从而提供脉冲输出。 这可能会产生反作用、因为您需要生成一个脉冲来创建一个脉冲。

    对于按钮式建议、我们使用 TPS3422、它将在下面提供时序图。 另请注意、如果需要、可以将 ttimer=7.5s 配置为 ttimer=0s。  

    关于按钮的另一条建议是 TPS3424、与该器件和 TPS3422 的主要区别在于 TPS3424 具有可编程时序。

    对于看门狗器件、使用 TPS3435、此解决方案将在每次看门狗计时器结束时输出一个脉冲。

    https://www.ti.com/product/TPS3424

    https://www.ti.com/product/TPS3422

    https://www.ti.com/product/TPS3435

    Jesse