This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:电池无电配置下的预期电压

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574757/tps25751-expected-voltage-in-dead-battery-configuration

器件型号:TPS25751


工具/软件:

我们的设计使用 TPS25751S、当前未连接到 EEPROM 或控制器。 我们将 ADCIN 引脚绑定、以便在电池无电配置中配置 AlwaysEnableSink。  我们的设计只能处理 5V 电压。

在此配置中、如何协商电源的电压电平?


我们计划修改该电路板、以添加一个连接到 I2Cc 引脚的 EEPROM、以便可以在通过电池无电配置上电后将该器件选择配置为供电方。  

附了原理图片段。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、  

    感谢您联系我们!

    TPS25751 配置必须存储在外部 EEPROM 或 MCU 上。 TPS25751 可通过 USBC PD 应用程序自定义工具进行配置。  

    ADCINx 设置的电池无电配置定义了在将配置加载到器件之前(即当器件处于补丁模式时) PD 控制器的电源路径行为。 在补丁模式期间、器件充当 Type-C 受电方、在器件上加载了配置之前、不会与供电方协商任何 PD 合约。  

    如果您有其他问题/疑虑、请告知我。  

    此致、  

    Aya Khedr