This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25821:将 TPS25821 与 TUSB2046 配合使用

Guru**** 2815135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2044, TPS25821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572401/tps25821-using-a-tps25821-with-a-tusb2046

器件型号:TPS25821
《Thread 中讨论的其他器件:TPS2044》、

工具/软件:

大家好:

我正在使用 Raspberry PI CM4 电路板。

为了增加 USB 端口的数量、我添加了一个 TUSB2046 (https://www.ti.com/product/TUSB2046B/part-details/TUSB2046BVFR)、这是一款四端口 USB IC。 现在、我使用 TPS2044 管理三个端口的电源。

我想增大这三个端口之一的电流。 在我的电路板上、我有三个 USB 端口 A 型。因此、我想将其中一个端口更改为 USB 端口 C 型、它将由 TPS25821 控制(对于电源器件)。

那么、能否同时将 TUSB2046 + TPS2044 + A 型(两个端口)和 TUSB2046 + TPS25821 + C 型(一个端口)设为两个端口?

我认为是的。 通过放置 CHG 引脚、我可以将电流编程为 1.5A、而 CCx 引脚由 TPS25821 控制。

如果你能确认,我会很高兴。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您联系我们!

    您能提供您系统的方框图吗?  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我在使用 TUSB2046 时遇到了一些问题(触摸屏工作正常,键盘,鼠标编号...一个已知问题...)、我将其改为 USB2513。

    我的拓扑是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是的、您的理解是正确的。 通过将 CHG 引脚拉高、可以将 TPS25821 电流广播设置为 1.5A。 请参阅下表以供参考。  

    此致、  

    Aya Khedr